Como uma antiga estação de Tratamento se tornou uma das Melhores da polônia

Overview_TEXT

Visão geral

A situação

A cidade de Tomaszów Mazowiecki (pop. 80 000), naPolônia, contava com uma estação de tratamento de águaenvelhecida, construída nos anos 70. Requeria diversasmanutenções, consumia muita energia e nos anos 2000apresentava dificuldade em manter os números dos efluentessuficientemente baixos.

“Era tecnologicamente obsoleta,” diz Waldemar Debowski,o diretor municipal da estação de tratamento desde 1993.“Os aeradores consumiam muita energia e produziam poucooxigénio. E eram responsáveis por 80% do nosso consumo deenergia. Não era a solução ideal.

“A cidade obteve financiamento da UE para reconstruir aestação de tratamento. Em 2013, o consórcio Budimex-Cadaguaganhou a licitação. O contratante começou a projetar uma novaestação de tratamento biológico e químico de água. O requisitode tanques pouco profundos (3,9 metros de profundidade)era um desafio na criação e na construção de um sistema deaeração e mistura energeticamente eficiente.

 

A solução

No início de todo o processo, a Cadagua selecionou a Grundfospara o fornecimento de bombas, equipamento de dosagem eunidades de pressurização, bem como de todo o equipamentopara o biorreator, incluindo grelhas de arejamento,misturadores e ventiladores. A Grundfos também liderou odesign, o subfornecimento e a montagem do biorreator.

“A Grundfos está connosco desde o início,” diz Adam Bierut,Gerente de Contrato da Cadagua. “A Grundfos participouativamente na instalação da estação. Os biorreatores são a partemais importante da estação. É onde o nitrogénio e o fósforo sãoremovidos. Foram criados pela Grundfos.”

“A Grundfos recorreu a modelos e simulações de dinâmicacomputacional de fluidos (CFD) para desenvolver os trajetos devazão ideais para o biorreator.”

 

O resultado

“Trata-se de uma das poucas estações de tratamento biológico naPolônia que consegue baixar o nível de nitrogénio para 4-5 mg/l nadescarga e o nível de fósforo para 0.4 mg/l,” indica Adam Bierut.“Portanto, todo o equipamento e o design são adequados à tarefa.”

O diretor da estação Waldemar Debowski indica que só amodernização dos ventiladores e do sistema de arejamentoresultou num consumo de energia muito mais baixo, além demelhores parâmetros na água tratada.

“Posso dizer que a Grundfos é o nosso fornecedor maisimportante,” diz Debowski.

“Depois de implementarmos as soluções sugeridas pela Grundfos,o nosso consumo de energia diminuiu 50%. Mas, para mim, oresultado mais importante é o arejamento altamente eficiente.É fácil manter os parâmetros contínuos, mesmo em dias quentes.Isso é o mais importante para mim enquanto técnico.”

A descarga tratada da estação municipal flui para o Rio Pilica, umdos afluentes mais longos do Rio Vistula na Polônia. Corre a cercade 800 metros da estação, ao longo de uma reserva natural.

“Os parâmetros dos nossos efluentes tratados são melhores do queos parâmetros da água do rio,” diz ele. “Ou seja, nós refinamos aágua no Rio Pilica.”

 

Tópico:

Full-line supply of Grundfos pumps, mixers, optimised tank design and project execution.

Local:

Tomaszów Mazowiecki, Polônia

Empresa:

Cadagua wastewater plant

O novo e o antigo. A Cadagua reconstruiu a estação de tratamento de Tomaszów enquanto os esgotos da cidade continuavam a fluir para lá, o que implicava construir uma linha de cada vez. Primeiro plano: os novos tanques criados pela Grundfos.

 

Hydro MPC pressure boosting system
A estação de Tomaszów Mazowiecki usa um sistema de pressurização Hydro MPC da Grundfos para as águas de processos. "Recorro à Grundfos para todos os meus projetos na Polónia," diz o Gerente de Contrato Adam Bierut, da Cadagua.
Contacts_TEXT

Contato

Se necessitar de uma solução semelhante, por favor contate-nos para mais informações.

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671

Contato

Se necessitar de uma solução semelhante, por favor contate-nos para mais informações.

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
How to Buy_TEXT

Como comprar

Nesta secção iremos guiá-lo para o seu website local

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671