Eficiência Energética

Demanda por água irá crescer 30% até 2030

Uma população que cresce exponencialmente, demanda sem precedentes por energia e recursos de água doce significa que o mundo tem que se tornar mais inteligente em como usa seus recursos limitados.

As bombas podem não ser as primeiras máquinas que as pessoas pensam quando procuram maneiras de economizar energia. No entanto, com 9 de 10 bombas não otimizadas para a sua aplicação, elas apresentam uma maneira relativamente fácil de fazer uma grande diferença. Mudar para bombas energeticamente eficientes poderia economizar cerca de 4% do consumo de energia elétrica do mundo e extraordinários 2 bilhões de m³ de água doce.

Na Grundfos, estamos comprometidos em garantir que cada nova solução ou produto seja mais eficiente em energia e sustentável do que sua versão anterior. Mesmo agora, existem produtos que não apenas atendem à rigorosa legislação de eficiência energética, mas ultrapassam os requisitos das mesmas. De engenheiros a arquitetos, gerentes a CEOs, instaladores e proprietários de edifícios - todos junto a Grundfos podem desempenhar um papel na redução das emissões de CO², otimizando o uso de energia e conservando a água.

 
Conheça o desafio da água e energia Agora é um convite para todos os negócios e indústrias. De engenheiros a arquitetos, gerentes de RSC a CEOs, instaladores e proprietários de edifícios - todos vocês podem desempenhar um papel na redução das emissões de CO2, otimizando o uso de energia e conservando a água.
 
Conheça o desafio da água e energia Agora é um convite para todos os negócios e indústrias. De engenheiros a arquitetos, gerentes de RSC a CEOs, instaladores e proprietários de edifícios - todos vocês podem desempenhar um papel na redução das emissões de CO2, otimizando o uso de energia e conservando a água.
 
Conheça o desafio da água e energia Agora é um convite para todos os negócios e indústrias. De engenheiros a arquitetos, gerentes de RSC a CEOs, instaladores e proprietários de edifícios - todos vocês podem desempenhar um papel na redução das emissões de CO2, otimizando o uso de energia e conservando a água.
 
Conheça o desafio da água e energia Agora é um convite para todos os negócios e indústrias. De engenheiros a arquitetos, gerentes de RSC a CEOs, instaladores e proprietários de edifícios - todos vocês podem desempenhar um papel na redução das emissões de CO2, otimizando o uso de energia e conservando a água.
 
Conheça o desafio da água e energia Agora é um convite para todos os negócios e indústrias. De engenheiros a arquitetos, gerentes de RSC a CEOs, instaladores e proprietários de edifícios - todos vocês podem desempenhar um papel na redução das emissões de CO2, otimizando o uso de energia e conservando a água.
 
Conheça o desafio da água e energia Agora é um convite para todos os negócios e indústrias. De engenheiros a arquitetos, gerentes de RSC a CEOs, instaladores e proprietários de edifícios - todos vocês podem desempenhar um papel na redução das emissões de CO2, otimizando o uso de energia e conservando a água.
 
Conheça o desafio da água e energia Agora é um convite para todos os negócios e indústrias. De engenheiros a arquitetos, gerentes de RSC a CEOs, instaladores e proprietários de edifícios - todos vocês podem desempenhar um papel na redução das emissões de CO2, otimizando o uso de energia e conservando a água.
eficiência energética

Entre em contato com a Grundfos, preenchendo nosso formulário e começe a economizar agora mesmo. 

Atuando agora, com soluções já disponíveis, podemos ajudar a enfrentar os desafios em relação à conservação de nosso suprimento de água doce, reduzindo as emissões de CO² e garantindo a estabilização ou redução dos aumentos previstos da temperatura global.

Desperdícios escondidos ...

A maioria não percebe que as bombas representam 10% do consumo mundial de eletricidade. Talvez seja porque as bombas raramente são vistas no dia a dia e, no entanto, a vida moderna não existiria sem elas. Mais surpreendente é que 9 das 10 bombas em operação hoje não são otimizadas para a aplicação para a qual são usadas e, portanto, estão desperdiçando energia todos os dias.

… A solução global

Se todos mudassem para bombas energeticamente eficientes, pouparíamos imediatamente 4% do consumo elétrico mundial. Essa potencial economia é reforçada por outra: reduzir o consumo global de eletricidade em 4% também economizaria 2 bilhões de m³ de nossos suprimentos de água doce.

Duas excelentes razões para enfrentar o desafio de economizar Água e Energia AGORA.

redução do consumo de energia
redução do consumo com bombas