Águas do Minho e Lima – E.T.A.R.

Overview_TEXT

Visão geral

Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca

CARACTERIZAÇÃO

A Águas do Minho e Lima, S.A., constituída em Julho de 2000, tem a responsabilidade de construir,explorar e gerir o Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho-Lima, um projecto desenvolvido pela Águas de Portugal e pelas Câmaras Municipais integradas no sistema, servindo cerca de 300.000 habitantes. As câmaras municipais referidas são: Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira.

Potenciando a gestão sustentada e a optimização de soluções relativas ao abastecimento de água e saneamento, a actividade da Águas do Minho e Lima contribui para melhorar a qualidade ambiental e de vida das populações do Minho e Lima e para o desenvolvimento sócio- económico da região, sendo de realçar o seu contributo para a resolução da poluição industrial e para a melhoria dos ecossistemas.

Neste âmbito, os Subsistemas de Saneamento de Ponte de Lima, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, sofreram, no ano de 2004, um acréscimo considerável da taxa de atendimento no que diz respeito ao tratamento das águas residuais. Para tal, foram construídos os respectivos interceptores e estações elevatórias e Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). A empreitada, incluindo o projecto de concepção e construção das ETAR em Ponte de Lima, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca ficou a cargo da Pridesa.

ETAR
Ponte de Lima
Arcos de Valdevez
Ponte da Barca
Localização
Freguesia da Correlhã
Freguesia de Paçô
Freguesia de Oleiros
População Servida (horizonte de
projecto –2030)
20.457
13.038
6.776
Caudal de dimensionamento
3.040 m3/dia 1.881 m3/dia
970 m3/dia
Investimento Efectuado
(co-financiado pelo Fundo de
Coesão)
2,4 milhões de euros
1,9 milhões de euros
1,3 milhões de euros


CARACTERÍSTICAS DAS E.T.A.R.

A concepção e dimensionamento dos sistemas de tratamento das ETAR foram realizados com o objectivo de assegurar que as águas residuais descarregadas nos rios Lima e Vez tenham características compatíveis com o exigido pela legislação.

Processo de Tratamento

As três ETAR referidas possuem processos de tratamento idênticos, podendo esse processo ser resumido esquematicamente da seguinte forma:

Fase Líquida

A fase líquida inicia-se numa linha de tratamento biológico, iniciando-se com a recepção de águas residuais conduzidas sob pressão até à ETAR. A primeira etapa de  de tratamento corresponde ao tratamento preliminar composto por um estágio de gradagem fina e por uma etapa de remoção simultânea de areias, óleos e gorduras. Segue-se o tratamento secundário em vala de oxidação em regime de arejamento prolongado. A fase seguinte é a clarificação.

Esta é efectuada num decantador secundário. Após a decantação secundária é realizada a ligação ao emissário final que conduz as águas residuais tratadas ao local de descarga.

Fase Sólida

A fase sólida é composta pelo espessamento das lamas biológicas em excesso para redução do volume e aumento da concentração, seguindo-se a desidratação mecânica. A concentração final das lamas desidratadas em termos de matéria seca será de aproximadamente20% (p/v).
As lamas desidratadas são temporariamente armazenadas num silo próprio, a partir do qual serão evacuadas para o destino final.

OS EQUIPAMENTOS

Em virtude do acompanhamento técnico e comercial efectuado, desde a fase de concurso à etapa final do projecto de execução, onde se juntaram a qualidade e confiança nos equipamentos, o empreiteiro/ instalador seleccionou a GRUNDFOS como fornecedor de todos os equipamentos electromecânicos – bombas e agitadores.

Resumidamente, os equipamentos fornecidos foram os seguintes:

- 8 geradores de fluxo com hélice de 2300mm; potência total de 28,4kW
- 3 misturadores de 0,75kW cada
- 32 bombas submersíveis de águas residuais; potência total de 52kW
- 3 bombas submersíveis de furo de 3kW cada, com quadro eléctrico SP Control
- 1 central hidropressora com duas bombas de 7,5kW





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Tópico:

Águas do Minho e Lima – E.T.A.R.

Local:

Ponte de Lima, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca

Empresa:

Águas do Minho e Lima, S.A

Águas do Minho e Lima – E.T.A.R.
Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Contato

Se necessitar de uma solução semelhante, por favor contate-nos para mais informações.

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671

Contato

Se necessitar de uma solução semelhante, por favor contate-nos para mais informações.

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671