Grundfos apresenta nova gama de bombas de Águas Residuais

11/05/2012

stube

As gamas SE e SL da Grundfos para águas residuais, apresentadas na IFAT 2012, que se realizou em Munique de 7 a 11 de Maio, foram renovadas e alargadas. Estas bombas dão continuidade às anteriores SE e SL, testadas e comprovadamente fiáveis, fornecendo agora tecnologias mais avançadas para a movimentação de águas residuais.

Concebidas para trabalhos exigentes, as gamas SE e SL estão agora disponíveis com tecnologia inovadora, assegurando um óptimo desempenho.

As gamas SE e SL permitem alcançar uma elevada eficiência hidráulica e mecânica, incluem motores com classe de rendimento IE3 e o novo impulsor S-tube, que oferece a mais elevada eficiência hidráulica e menor probabilidade de ocorrência de obstruções, sem comprometer a passagem de sólidos.

O design simples e robusto do impulsor S-tube oferece a mais elevada eficiência hidráulica sem comprometer a passagem de sólidos.

O design simples e robusto do impulsor S-Tube, que está disponível para as gamas SE e SL, vai ao encontro das exigências actuais no que diz respeito às águas residuais, oferecendo a mais elevada eficiência hidráulica do Mercado sem comprometer a passagem livre.

Concebidas para durar

As bombas para águas residuais SE e SL foram concebidas para bombear águas de superfície e de drenagem, águas residuais domésticas, municipais e industriais, e águas de processo. Estas bombas podem ser instaladas de forma permanente, utilizando um sistema de calhas de guia de acoplamento automático ou uma ligação de tubagem fixa; as bombas adequam-se também a instalação portátil ou para utilização como bombas portáteis.

As gamas SE e SL de bombas de águas residuais estão disponíveis até 30 kW. A gama SL destina-se a instalação submersa e a gama SE destina-se a todos os tipos de instalação, incluindo funcionamento continuo em instalação a seco.