Bombas Grundfos asseguram abastecimento de água com pressão constante

07/08/2008

Eventos_Banho

Com uma bomba Grundfos não terá de se preocupar com a pressão e a temperatura da água no duche sempre que o seu vizinho descarrega o autoclismo

O conforto de poder tomar um banho quente a qualquer hora do dia, ou abrir a torneira e ter sempre água a correr com pressão, é imprescindível para quem vive numa grande cidade. Mas poucos são aqueles que se questionam sobre como a água é distribuída ao longo dos andares de um edifício. O segredo encontra-se na cave, onde é necessário instalar um sistema de bombeamento para fornecer água a todos os apartamentos com pressão e temperaturas estáveis.

Há algum tempo era comum para quem vivia em edifícios com muitos andares ter problemas com a pressão e a temperatura da água no duche sempre que um vizinho descarregava o autoclismo. Hoje em dia, é já habitual os habitantes terem água com pressão e temperaturas constantes nas torneiras e no duche, mesmo que os outros residentes dos edifícios estejam a utilizar a água ao mesmo tempo. É um privilégio dos edifícios que possuem um sistema de bombeamento instalado nas suas caves. Neste local, uma ou várias bombas asseguram que a água é distribuída desde o rés-do-chão até aos andares mais altos sem qualquer problema.

Bombas Grundfos asseguram um fornecimento estável
Sendo um dos líderes mundiais no fabrico de bombas, a Grundfos conhece melhor do que ninguém quais os requisitos necessários para assegurar um fornecimento estável de água para grandes edifícios. Com uma vasta gama de soluções, a empresa fornece bombas para edifícios residenciais, hotéis e instalações desportivas em todo o Mundo.

“As palavras-chave que melhor descrevem as bombas Grundfos são Estabilidade e Fiabilidade, proporcionando o conforto necessário para o dia-a-dia. O que significa que a água utilizada no rés-do-chão não é influenciada pelo facto de as pessoas residentes no 10º andar estarem, por exemplo, a tomar um duche ou a lavar a loiça. É um luxo do dia-a-dia a que a maioria das pessoas não dá valor”, refere Morten Gylling, Gestor de Produto da Grundfos.

Menor consumo de electricidade
Para além de fornecer água corrente para todo o edifício, uma bomba Grundfos permite poupar muito dinheiro. Comparadas com as bombas tradicionais, as bombas Grundfos consomem muito menos electricidade, o que resulta numa poupança considerável, quer seja usada numa casa antiga ou nova.

“Para que haja sempre água a correr nas torneiras, uma bomba de água tem de estar sempre a funcionar. O mesmo se aplica às bombas da Grundfos, sendo que a diferença reside no facto de estas consumirem significativamente menos electricidade por litro de água comparadas com as bombas de água tradicionais. As bombas Grundfos têm um elevado grau de eficiência, que pode ser confirmada na conta da electricidade ou até mesmo na sua própria consciência, pois um consumo de electricidade reduzido equivale a uma atitude mais “amiga do ambiente”, refere Morten Gylling.

A bomba com maior capacidade do Mundo

A Grundfos continua a centrar as atenções em funcionalidades e conforto que não comprometam o meio ambiente nem pesem na carteira. É por estas razões que a empresa continua a inovar, tendo apresentado recentemente a que é, provavelmente, a bomba com a maior capacidade do Mundo. Denomina-se CR 180 e tem capacidade para 180 mil litros de água por hora.

“A nova bomba de água é, sem qualquer dúvida, a que possui maior capacidade no mercado, razão pela qual a designámos de CR XL. O motor da bomba é do tamanho de um motor de um carro e distribui uma pressão tão potente que poderia encher uma banheira em poucos segundos. Mas apesar da enorme capacidade da bomba, esta não ocupa todo o espaço de uma cave, abrangendo uma área que ronda os 50x50 cm, deixando ainda muito espaço livre,” refere Morten Gylling.

Viva novas experiências
Embora muitos litros de água corram por minuto nas torneiras portuguesas, pode ser complicado compreender de que forma a mesma é transportada até ao topo de um edifício.

É por este motivo que a Grundfos convida todas as pessoas a viverem experiências emocionantes relacionadas com água na exposição mundial Expo Zaragoza 2008. Entre 14 de Junho e 14 de Setembro, todos os interessados terão a oportunidade, entre outras coisas, de ver mais de perto as incríveis capacidades da CR XL como parte integrante de uma exposição que mostra a viagem pelo ciclo da água.

A Expo Zaragoza 2008 tem como tema central o futuro da utilização dos recursos da água e a Grundfos mostra o caminho rumo ao consumo sustentável de água com a apresentação desta inovadora bomba CR XL.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati